khk商标

齿轮类型

首页  〉 齿轮类型

“齿轮类型” 视频

主要齿轮类型一览表

齿轮有很多种类,比如正齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,齿条等等。根据齿轮啮合时轴的位置关系,还可以大致分为平行轴,交叉轴和交错轴等三大类。

机械设计时,为了满足动力传动的要求,正确理解各种类型齿轮的作用及差异是非常重要的。选好齿轮类型后,还需要考虑模数,齿数,螺旋角,轮齿宽度等外形尺寸,精度等级的标准(ISO,AGMA,DIN),是否研磨及热处理,容许扭矩和效率等等要素。

除了这里,我们还在齿轮知识(单独的PDF页面)里提供了大量详细的齿轮技术资料。另外,除了下面的一览表以外,蜗杆蜗轮,锥齿轮,齿条等独立的页面中,也对不同类型齿轮做了进一步说明。如果PDF文件难以查看的话,请参考各个类型齿轮专门页面的说明。

最好是按如下所示开始掌握各种类型齿轮的一般知识。但是,除了这些以外,还有许多其它类型的齿轮。例如平面齿轮,人字齿轮(双螺旋齿轮),冠齿轮,准双曲面齿轮等。

相关链接 :
Types of Gears – English page

正齿轮

正齿轮

最常见和最容易生产的平行轴圆柱齿轮。一对啮合齿轮中,齿数多的一个被称为大齿轮,齿数少的一个被称为小齿轮。

斜齿齿轮

斜齿齿轮

运转安静并能比正齿轮传递更大的扭矩。圆柱齿轮螺旋形齿线。

内齿轮

内齿轮

在圆环的内侧切割轮齿的齿轮,使用在行星机构中。一般轮齿采用插齿机切割。

齿条

齿条

将旋转运动改变为直线运动。条形或棒材齿条与小齿轮配合使用。

CP齿条&小齿轮

CP齿条&小齿轮

齿条与小齿轮的齿距为CP(周节)而不是模数的系列产品。容易控制移动距离。

等径锥齿轮

等径锥齿轮

锥齿轮的一种,啮合双方的齿轮齿数相同,使用在不需要增速减速的场合。

锥齿轮

锥齿轮

使用在交叉轴的圆锥形状齿轮。有轮齿呈螺旋状的弧齿锥齿轮。

蜗杆蜗轮

蜗杆蜗轮

使用在需要大减速比场合下的蜗杆蜗轮对。通常,蜗杆蜗轮采用不同材料制作。

齿轮与链轮的区别

简单的话,齿轮是两个齿轮啮合。链轮则是和链条啮合,而不是一个齿轮。除了链轮,看上去有点像齿轮的是棘轮,但棘轮的作用是限制在单方向旋转。

按装配轴位置关系的齿轮分类

1. 齿轮的轴线平行(平行轴)
正齿轮,齿条,内齿轮,斜齿轮等属于平行轴齿轮。
一般的说,平行轴齿轮传动效率高。

2. 齿轮的轴线相互交叉(交叉轴)
锥齿轮属于交叉轴齿轮。
通常传动效率高。

3. 齿轮的轴线既不平行也不交叉(交错轴)
蜗轮和螺旋齿轮属于交错轴齿轮。
因为交错轴齿轮利用滑动接触,所以传动效率比较低。

齿轮的精度等级

同类型齿轮按齿轮精度分类时,使用精度等级。精度等级有IOS,DIN,JIS,AGMA等各种不同的标准规定。比如,JIS的精度等级对齿距误差,齿形误差,螺旋线偏差和径向跳动误差等做了规定。

轮齿是否研磨

轮齿是否经过研磨直接影响齿轮的性能。因此,在决定哪种类型齿轮时,轮齿是否研磨也是需要考虑的一个重要因素。轮齿经过研磨,增加了运转的静音性,改变传动动力的大小,并影响精度等级。另一方面。轮齿的研磨工序导致生产成本上升,不适合所有的齿轮。另外一个可以获得高精度的轮齿加工法是使用剃齿刀做剃齿加工。

齿形的种类

按轮齿形状分类,齿轮被分为渐开线齿形,摆线齿形和次摆线齿形。其中,渐开线齿形的齿轮因为容易加工和中心距略有偏差也可以正确啮合等特性最为普及。摆线齿轮多用于钟表行业,而次摆线齿形的齿轮则多用于各种泵上。

↑ PAGE TOP